Consulter notre FAQ
Error ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH op EBX510 - Hoe een communicatiefout oplossen?
Deze fout zal verholpen zijn nadat de COMX510 of EBX510 is bijgewerkt naar de nieuwste firmwareversie.
Zie ook de handleiding Com'X 510 - EBX510 Energy Server:
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ComX510UserManual_DOCA0098EN_12.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0098EN
Bekijk deze video over de firmware-upgrade:
Link naar de genoemde video: https://youtu.be/nZiwGgYl_A4
Opmerking: Het wordt aanbevolen om voorafgaand aan de firmware-update een reservekopie te maken van de COMX510-configuratie in het menu Onderhoud>Systeemconfiguratie.
Een kopie van de COMX510-configuratie kan worden gemaakt via USB Stick, zoals aangegeven in de procedure in de gebruikershandleiding. (pagina 114 in de genoemde handleiding)
In het geval van problemen bij het updaten van de gateway via een willekeurige browser vanwege een gebrek aan toegang, kan de firmware worden bijgewerkt via een USB-apparaat samen met het firmwarebestand. (pagina 117 in de genoemde handleiding)
De nieuwste firmwareversie voor COM'X 510 is 6.6.5 en kan worden gedownload via onderstaande link.
https://www.se.com/ww/en/download/document/ComX_510_v6.6.5/