Problème :
J'ai besoin de plus d'E/S qu'un rack peut gérer. Comment étendre l'architecture M340 à 4 racks?
Gamme de produits :
Modicon M340
Modicon M580
Environnement :
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro
Résolution :
Pour étendre une configuration M340 à 4 racks, vous avez besoin de 4 modules BMXXBE1000. La CPU M340 peut comporter jusqu'à 3 racks d'extension pour un total de 4 racks, dont le rack principal, appelé rack 0.
Vous devez ajouter les 3 racks d'extension à votre projet Control Expert:
- en accédant à la PLC Bus configuration
- en double-cliquant sur l'icône carrée située en dessous du rack principal et connectée par une ligne à l'autre icône carrée contenant le 0.
New Device configuration s'ouvre et vous permet de sélectionner le nouveau rack.
Cette opération doit être effectuée pour chaque rack supplémentaire.
Vous pouvez ensuite ajouter les modules souhaités à la configuration.
Gardez à l'esprit que les modules BMXXBE1000 ne sont pas sélectionnés dans cette configuration, mais qu'ils sont transparents pour la configuration de la CPU.
Pour configurer les modules BMXXBE1000, vous devez configurer les micro-interrupteurs situés sur le côté du module en mode Binaire pour le numéro de rack correspondant dans lequel il sera placé, le commutateur 1 est le bit de poids fort, tandis que le commutateur 3 est le bit de poids faible.
Enfin, vous devez utiliser des câbles BMX XBC ou TSX CBY pour interconnecter les modules d'extension de rack et utiliser TSX TLYEX pour terminer les extrémités inutilisées.
Reportez-vous au document ci-joint pour plus d'informations sur les schémas et les extensions.