NSX Micrologic VIGI 4 en configuration monophasée.
Vous trouverez ci-dessous le schéma de raccordement entre le réseau et la charge lorsque les Vigi 3P et 4P pour un fonctionnement correct du VIGI.
Le module VIGI est auto-alimenté en interne par la tension du système de distribution. Il continue de fonctionner même s'il n'est alimenté que par deux phases. L'alimentation interne de la carte de câblage d'impression électronique VIGI est assurée par la tension appliquée aux pôles 1-2-3 via des résistances internes. Le pôle neutre ne participe pas à l'alimentation. Mais le pôle neutre participe à la détection des fuites à la terre.
De plus, le disjoncteur NSXm Micrologic 4.1 MCCB convient pour une alimentation monophasée +N qui le traverse. Le disjoncteur différentiel 3P peut être utilisé sur une application monophasée avec P1-P2 ou P1-P3 ou P2-P3 pour le raccordement