Ce bâtiment à consommation énergétique nette zéro utilise la connectivité de l'Internet des objets pour pousser à leur maximum, le confort et l'efficacité énergétique.
Défi
Privilégier la santé, le confort et la productivité des employés de Deloitte et d'autres occupants tout en optimisant l'efficacité énergétique et le développement durable
Solution
Applications, analyses et services: EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (anciennement nommé Power Monitoring Expert)
Contrôle des réseaux périphériques: EcoStruxure™ Building Operation (anciennement nommé StruxureWare Building Operation)
Produits connectés: Distribution électrique et appareils sur le terrain
• The Edge comporte une large variété de nos solutions intégrées de gestion d'installations et d'énergie, un système de distribution électrique, une infrastructure informatique, des dispositifs de commande et le logiciel EcoStruxure Power Monitoring Expert.
• La structure IP unique est la solution SmartStruxureTM du système BMS (Building Management System) qui permet un accès en temps réel aux données critiques du bâtiment.
• SmartStruxure est une solution ouverte et interopérable qui permet aux responsables d'installation dans The Edge de surveiller, mesurer et contrôler toutes les données du bâtiment et des systèmes informatiques pour garantir la responsabilisation ainsi que le confort et la satisfaction de chaque employé.
• Dans le bâtiment The Edge, la somme de toutes ses parties forme un bâtiment intelligent mondialement reconnu qui est tout à fait remarquable sur le plan opérationnel et environnemental, mais aussi esthétique.

Résultat
• The Edge est l'immeuble à bureaux le plus durable au monde avec un taux BREEAM-NL de 98,36 %.
• Bâtiment à énergie zéro nette, The Edge produit 102 % de sa propre consommation d'énergie.
• Aucun employé n'a adressé de plainte pour inconfort depuis l'ouverture du bâtiment.
• L'immeuble de pointe rend l'entreprise Deloitte extrêmement attractive pour les jeunes talents.
• 72 % des employés ont l'impression de contrôler leur environnement avec l'application sur smartphone.
“Le SmartStruxure Schneider Electric est fondamentalement la colonne vertébrale du bâtiment. Ce bureau est évidemment le bâtiment le plus durable au monde” Erik Ubels, Directeur des systèmes d'information chez Deloitte Netherlands.
Découvrir d'autres témoignages de clients
Ne vous arrêtez pas là. Nous avons encore beaucoup de témoignages de clients à vous faire découvrir.
En savoir plusDécouvrir EcoStruxure
Découvrez comment votre entreprise peut réussir elle aussi.
En savoir plusInnovation Summit
Consultez les moments forts des récents sommets de l'innovation et découvrez le prochain événement.
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Commencez ici !
Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.
Contactez notre service clientèle
Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Parcourir la FAQ
Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.
Contactez notre équipe commerciale
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.