Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Quelle valeur doit prendre le paramètre "Unit ID" lors d'une communication Modbus TCP/IP entre deux Twido ?
La plage du paramètre "Unit ID" est comprise entre 0 et 255.
Le paramètre par défaut est 255.
Un "Unit ID" (différent de 255) permet la communication avec un équipement distant via une passerelle Modbus.
En conséquence :
- si l'équipement cible est un autre automate Twido avec un port Ethernet intégré ==> laisser 255
- si l'équipement cible est un autre automate Twido via une passerelle Ethernet Modbus 499TWD01100 ==> indiquer l'adresse Modbus du port du Twido sur lequel est relié la passerelle.
Illustration :
Zone de saisie dans le logiciel TwidoSuite du paramètre "Unit ID" :
Gepubliceerd voor:Schneider Electric Belgium
Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie