Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Quelle est l’adresse IP par défaut d’un automate M340 ?
Les produits Schneider équipés d'un port Ethernet possèdent une adresse IP par défaut qui découle de son adresse MAC (adresse constructeur, unique au monde).
Pour un automate M340, le format de l'adresse IP par défaut est 84.x.x.x avec :
- 84 = valeur fixe.
- x.x.x = les trois derniers champs de l'adresse IP par défaut.
Ces trois derniers champs sont obtenus par la conversion en valeurs décimales des trois derniers octets hexadécimaux de l'adresse MAC
Exemple:
L'adresse MAC d'un M340 est la suivante : 000053121AC4.
La conversion en valeurs décimales des trois derniers octets de l'adresse MAC donne :
- 16#12=10#18
- 16#1A=10#26
- 16#C4=10#196
L'adresse IP par défaut de cet automate M340 est donc : 84.18.26.196
Remarques :
Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à l'aide en ligne de Unity Pro ( Dérivation de paramètres IP à partir d'une adresse MAC ).
L'adresse MAC se trouve inscrite sur le module.
L'obtention de l'adresse IP des modules BMXNOE0100 et BMXNOE0110 est identique : Adresse IP par défaut des modules BMXNOE0100 et BMXNOE0110 ?