Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Comment sauvegarder et récupérer une application avec Vijeo Designer en utilisant un terminal équipé d'une carte Compact Flash?
Par défaut, un transfert d'application avec Vijeo Designer ne se fait que dans le sens PC vers Terminal. Il est donc impossible de récupérer une application existante d'un afficheur vers un PC.
Il existe néanmoins une solution pour sauvegarder un projet exécutable dans l'afficheur et le récupérer si besoin.
Pour cela, deux conditions sont nécessaires, au moment du transfert de l'application dans l'XBT GT:
- Que le terminal soit équipé d'une carte Compact Flash.
- Que sous Vijeo Designer, dans les propriétés de la cible/Menu Transférer, l'option "Inclure le projet Editeur" (voir l'image ci-dessous) soit coché.
- (Facultatif) Pour récupérer l'application via le gestionnaire de données, il faut déclarer au préalable, sous Vijeo Designer, un utilisateur (Menu Environnement/Sécurité) et lui donner un accès en Lecture/Ecriture à la gestion des données.
Lors du transfert de l'application du PC vers le Terminal, l'application va alors se télécharger dans le terminal et sur la Compact Flash.
Pour récupérer l'application, il suffit ensuite de:
- Retirer la carte CF de l'afficheur, de l'insérer dans un adaptateur de carte CF pour PC (référence Schneider XBTZGADT) et de lancer le fichier exécutable .VDZ sous l'arborescence F:\PUBLIC\PROJECTS\CIBLE1\DATA\PROJECT
- Ou se connecter à la cible en utilisant le gestionnaire de données de VijeoDesigner
Vijeo Designer va s'ouvrir en lançant le projet.
Gepubliceerd voor:Schneider Electric Belgium
Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie