{}

Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Wat is het verschil tussen Normal Duty en Heavy Duty voor de Altivar Process Drive?

Article available in these languages: Czech, Engels, Spaans, Frans

Vraag:
Wat is het verschil tussen normaal gebruik (ND) en zwaar gebruik (HD)?

Productgroep:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Toepassing:
Alle Altivar Process Drives

Uitleg:

Het belangrijkste verschil ligt in de overbelastbaarheid van de drive.
Deze instelling past de stroombeperkingen van de drive aan.
De "Current Limitation" beperkt de stroom op basis van de instelling van de overbelastbaarheid van de drive voor maximum 60s.
Typisch is dit uw initiële startstroom.
De overbelastbaarheid van de drive kan worden gewijzigd door de parameter "Dual Rating" in de drive aan te passen (onder menu 5.2 Motorparameters).
Er zijn 2 verschillende instellingen: Normal Duty / Normal Rating en Heavy Duty / High rating.

Om de parameter aan te passen:
[Complete settings] [Motor parameters] [Dual Rating] drt

Overbelastbaarheid
ATV600:
ND +10% (Stroombegrenzing tot 110% van de nominale stroom)
HD +50% (Stroombegrenzing tot 150% van de nominale stroom)

ATV900:
ND +20% (Stroombegrenzing tot 120% van de nominale stroom)
HD +50% (Stroombegrenzing tot 150% van de nominale stroom)

Wanneer u de overbelastbaarheid van de drive aanpast van normal duty naar heavy duty zal u de drive naar een lager vermogen deraten.

Voorbeeld

ATV630D75N4

ND +10% (110%) = Vermogen 75kW @ 380 Vac
HD +50% (150%) = Vermogen 55kW @ 380 Vac

Tips:
Bij de keuze van een aandrijving is het altijd een goed idee om een HD drive te kiezen als u niet zeker weet of de Normal Duty rating voldoende is.
Gebruik de onderstaande links om toegang te krijgen tot de installatiehandleidingen van de ATV630 en ATV930 en kijk in het hoofdstuk Technische gegevens onder Elektrische gegevens voor meer informatie over normaal gebruik en zwaar gebruik.

ATV630 Installation Manual: https://www.se.com/ww/en/download/document/EAV64301/
ATV930 Installation Manual: https://www.se.com/ww/en/download/document/NHA80932/

Schneider Electric Belgium

Ontdek meer
Productfamilie
Mogelijk nuttige artikelen
Ontdek meer
Productfamilie