Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Comment connecter un interrupteur différentiel 4 pôles sur un réseau 3x230Vca
Ceci doit toujours être vérifié pour chaque référence séparément.
A voir si c'est effectivement possible pour la référence concernée, dans la notice d'installation ou mode d'emploi.
Si cette possibilité n'est PAS fournie par le fabricant, vous ne pouvez PAS connecter le Dispositif Différentiel à courant Résiduel DDR à 3x230Vca.
Si vous souhaitez connecter un interrupteur différentiel 4 pôles sur un réseau 3x230Vca, vous devez prendre en compte le câblage interne du bouton test.
Le bouton test doit toujours être sous tension, sinon il ne fonctionnera pas.
Pour savoir comment le bouton de test est câblé en interne, veuillez consulter la notice d'utilisation ou mode d'emploi, de votre commutateur différentiel.
En introduisant la référence de l'interrupteur différentiel dans le moteur de recherche de notre site Web, vous accédez à la page du produit où vous pouvez télécharger la notice d'installation ou mode d'emploi, correspondante.
Exemple:
Commutateur différentiel avec la référence R9R01440
Voir lien vers la page sur notre site web Belge:
https://www.se.com/be/fr/product/R9R01440/resi9-interrupteur-diff%C3%A9rentiel-4p-40a-sensibilit%C3%A930-ma-instantan%C3%A9-type-a/
Nous voyons que le bouton de test est câblé entre la borne 1 et la borne N.
Si connecté à un réseau 3x230Vca, dans ce cas connecter les phases L1, L2 et L3 respectivement aux bornes N, 1 et 3.
Le terminal 5 reste alors inutilisé.
Remarque:
S'il n'est pas indiqué que le neutre doit être connecté à un autre terminal, vous ne devez pas le faire.
Le schéma de connexion, tel qu'indiqué dans la fiche d'installation correspondante, doit être appliqué. Et rien d'autre.