Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Wat is het standaard IP-adres van een M340 PLC?
Schneider-producten met een Ethernet-poort hebben een standaard IP-adres dat is afgeleid van het MAC-adres (fabrieksadres, uniek in de wereld).
Voor een M340 PLC is het standaard IP adres formaat 84.x.x.x met :
- 84 = vaste waarde.
- x.x.x = de laatste drie velden van het standaard IP-adres.
Deze laatste drie velden worden verkregen door de laatste drie hexadecimale bytes van het MAC-adres om te zetten in decimale waarden
Voorbeeld:
Het MAC-adres van een M340 is 000053121AC4.
De omzetting van de laatste drie bytes van het MAC-adres in decimale waarden geeft :
- 16#12=10#18
- 16#1A=10#26
- 16#C4=10#196
Het standaard IP-adres van deze M340 PLC is dan: 84.18.26.196
Opmerkingen:
Voor meer informatie, zie de Unity Pro online help (IP-instellingen afleiden van een MAC-adres).
Het MAC-adres staat op de module geschreven.
Het verkrijgen van het IP-adres van de BMXNOE0100 en BMXNOE0110 modules is identiek. : Default IP adres van de modules BMXNOE0100 en BMXNOE0110