Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Hoe verkrijgt men het standaard IP-adres van de ethernetmodules M340 van het type BMXNOE0100 en BMXNOE0110 ?
Het standaard IP-adres van de module is afgeleid van het MAC-adres.
Standaard IP-adresformaat:
Het standaard IP adres formaat is 84.x.x.x:
- 84: vaste waarde,
- x: De laatste drie velden van het standaard IP-adres zijn samengesteld uit decimale equivalenten van de laatste drie hexadecimale bytes van het MAC-adres.
Voorbeeld:
Het MAC-adres van een module is 0000531201C4.
De omzetting van de laatste drie bytes van het MAC-adres in decimale waarden geeft:
16#12 = 10#18
16#01 = 10#1
16#C4 = 10#196
Het standaard IP-adres van deze module wordt dan: 84.18.1.196
Opmerkingen:
Voor meer informatie, zie de Unity Pro online help (IP-instellingen afleiden van een MAC-adres).
Het MAC-adres staat op de module geschreven.
Het verkrijgen van het IP-adres van de M340-processoren met een geïntegreerde ethernetpoort is identiek. : standaard IP-adres van een M340 PLC