Probleem:
SoMove Troubleshooting: Kan geen verbinding krijgen tussen SoMove en een Altivar Drive / Altistart softstarter
Productlijn:
Altivar Drive (ATV61, ATV71)
Altivar Machine Drive (ATV12, ATV31, ATV312, ATV32, ATV320, ATV340)
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)
Altivar Building Drive (ATV212)
Altistart Soft-Starters (ATS22, ATS48, ATS480)
Omgeving:
Alle serie nummers voor AC Drive of Softstarter
Oplossing:
Basis Controle
SoMove Troubleshooting: Kan geen verbinding krijgen tussen SoMove en een Altivar Drive / Altistart softstarter
Productlijn:
Altivar Drive (ATV61, ATV71)
Altivar Machine Drive (ATV12, ATV31, ATV312, ATV32, ATV320, ATV340)
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)
Altivar Building Drive (ATV212)
Altistart Soft-Starters (ATS22, ATS48, ATS480)
Omgeving:
Alle serie nummers voor AC Drive of Softstarter
Oplossing:
Basis Controle
- Controleer de SoMove versie en de versie(s) DTMs
- Controleer of de laatste versie SoMove is gedownload en geïnstalleerd en tevens de DTM files.
- De SoMove software en DTMs kunnen hier gedownload worden.
- Controleer of de regelaar of softstarter compatibel is
- Compatibiliteit lijst
- Altivar Drive (ATV61, ATV71)
Altivar Machine Drive (ATV12, ATV31, ATV312, ATV32, ATV320, ATV340)
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)
Altivar Building Drive (ATV212)
Altistart Soft-Starters (ATS22, ATS48, ATS480)
- Altivar Drive (ATV61, ATV71)
- Controleer de firmware compatibiliteit
- Compatibiliteit lijst
Gebruik alleen de Modbus seriële kabel (TCSMCNAM3M002P) voor de verbinding met SoMove:
- Op de regelaar/softstarter:
- Controleer de bedrading
- Gebruik alleen de Schneider Electric programmeer kabel ( TCSMCNAM3M002P )
- Controleer of de juiste poort gebruikt wordt. De bruikbare poorten zijn
- Modbus HMI
- Modbus/CanOpen
- Gebruik geen Ethernet of andere poorten
- Controleer de bedrading
-
- Controleer Modbus Network Settings, op de volgende instellingen:
- Modbus Baud Rate - 19.2 kbps
- Modbus Format - 8E1 (8N1 voor ATS48)
- Modbus Time Out - 10.0s
- Controleer Modbus Network Settings, op de volgende instellingen:
- Op de PC/Laptop:
- Controleer Modbus Seriële instellingen in SoMove
- Ga naar "Edit Connection/Scan" and klik op "Modbus Serial"
- Ga naar "Advanced Settings" ( tandwiel icoon aan de rechter zijde ) en controleer het volgende onder de "Configuration" tab
- Connection Type - Serial Line
- COM Port: COM(XX)
- Controleer "Device Manager" op de PC/Laptop of de juiste COM poort is geconfigureerd voor de TSX C USB 485 driver
- Baudrate - 19200kbps
- Parity - Even
- Stop Bits - 1 Bit
- Mode - RTU (8 Bits)
- Baudrate,parity, en stop bits eventueel modificeren in SoMove om deze af te stemmen met de instellingen in de regelaar/softstarter.
- Controleer of de Modbus Drivers zijn geinstalleerd
- Ga op de PC/Laptop naar Start, All Programs en dan de Schneider Electric folder
- Klik op Communication Drivers en dan Driver Manager
- Onder SCHNEIDER Drivers Management Properties - Drivers Manager tab
- Controleer of de MODBUS driver geïnstalleerd is
- Als er geen drivers gevonden worden, installeer de SoMove software nogmaals of download deze opnieuw
- Controleer de Modbus Serial settings op PC/Laptop
- Klik rechts op de taakbalk op Schneider Modbus Serial Driver en ga naar Configure
- Onder de Configuration tab controleer het volgende:
- Controleer Modbus Seriële instellingen in SoMove
-
-
-
- COM Port: COM(XX)
- Baud Rate - 19200
- Stop Bits - 1 Bit
- Parity - Even
- Mode (Data Bits) - 8 Bits
-
-
Gebruik van Ethernet om verbinding te maken met SoMove:
- Op de regelaar/softstarter
- Controleer de bedrading
- Gebruik een reguliere Ethernet kabel ( geen Modbus )
- Controleer of de RJ45 plug correct in de Ethernet poort is aangebracht
- Bij gebruik van Modbus TCP, Ethernet IP of Profinet gebruik, als mogelijk, hiervoor de daarvoor bestemde Ethernet poort
- Controleer de Ethernet instellingen in de regelaar/softstarter
- IP Address
- Subnet Mask
- Gateway
- ModBus network address (bij gebruik van Ethernet/IP of Profinet)
- Zet de regelaar/softstarter uit en weer aan ( Power cycle ) als er Ethernet instellingen gewijzigd zijn.
- Controleer de bedrading
- Op de PC/Laptop
- Controleer de Ethernet instellingen in de SoMove software
- Ga naar "Edit Connection/Scan" en klick op Remote Gateway (voor Ethernet IP/Profinet)
- Ga naar to Advanced Settings ( tandwiel icoon rechts ) en controleer het volgende onder de "Configuration" tab
- Connection Type - Remote Gateway (om verbinding te maken via Ethernet IP, Modbus TCP, Profinet...)
- Remote Gateway - Vul het complete IP adres in wanneer Modbus TCP (Modbus over Ethernet) toegepast wordt en klik dan op Apply en OK en Scan Network
- Controleer de Ethernet instellingen in de SoMove software
en de regelaar/softstarter wordt zichtbaar.
- Vul het volledige IP adres van de Drive/Softstarter in in het veld "Remote Gateway"
- Daarna, onder de Scan tab
- Selecteer "Monopoint"
- Klik op Apply
- Klik op OK
- Scan het netwerk. De regelaar/softstarter dient nu in de scan lijst voor te komen.
- Nu kan de regelaar/softstarter geselecteerd worden en druk op de "connect" knop om toegang te krijgen.
- Daarna, onder de Scan tab