{}

Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Hoe kan een permanent magneet synchroon motor op een Altivar Process frequentie regelaar ATV600 / ATV900 ingesteld worden ?

Article available in these languages: Engels

Onderwerp:
Instellen Altivar Process frequentie regelaar op een permanent magneet synchroon motor.

Product Lijn:
Altivar Process frequentieregelaars (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
Alle serie nummers Altivar Process

Oplossing:

Altivar ATV6xx serie:
Deze function is beschikbaar vanaf versie V1.2.
In de oudere versies ATV6xx frequentie regelaars, is deze functie niet mogelijk.

Altivar ATV9xx series:
Om de regelaar te programmeren voor een Permanent Magneet Synchroon Motor
  • Stel Motor Control Typein - [Complete settings] [Motor parameters] [Motor Control Type] Ctt
    • [Sync. mot.] Syn - Open-loop synchronous motors: Motor control type specifiek voor permanent magneet synchroon motoren.
    • [Sync. CL] FSy - Open-loop synchronous motor: Voor motoren met encoders of motoren met alleen  sinusoidal electromotive force (EMF)
    • [SYN_U VC] SYnU - Open-loop synchronous motor: Dit motor control type wordt gebruikt voor  variabel koppel applicaties.
    • [Rel. Mot.] - Synchronous Reluctant Motor: Open loop synchroon motor zonder permanent magneet. Dit motor control type wordt gebruikt voor variabel koppel applicaties.
  • Stel Motor data parameters in - [Complete settings] [Motor parameters] [Motor data]
    • ​[Sync Nominal I] nCrS - Sync motor nominaal stroom.
    • [Nom SyncMotor Speed] nSPS - Nominale synchroon motor snelheid.
    • [Nom Motor torque] tqS - nominaal motor koppel
    • [Pole pairs] PPnS - poolparen
    • [Angle setting type] ASt – Automatic angle setting type.
    • [SyncMotor Stator R] rSAS – stator weerstand
    • [Sync Nominal Freq] FrSS - Synchroon motor nominale frequentie.
  • Voor motoren met encoder dient een Angle Test te worden toegepast.
    • Zie [Complete settings] [Motor parameters] [Motor data] [Angle test setting]
  • ​Voer een Autotune uit - [Complete settings] [Motor parameters] [Motor data] [Motor tune]
    • Bij uitvoeren van een autotune dient de motor aangesloten te zijn.
    • De motor dient in koude toestand te zijn.

Schneider Electric Belgium

bijlage(n)
ATV900_Programming_Manual_EN_NHA80757_07.pdf [10.67 MB]
Ontdek meer
Productfamilie
Mogelijk nuttige artikelen
Ontdek meer
Productfamilie