Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Quelle est la différence entre les catégories d'utilisation A et B dans la classification des disjoncteurs ?
Catégories d'utilisation
Conformément à IEC 60947-2, la catégorie d'utilisation d'un disjoncteur sera indiquée en référence au fait qu'il est ou non spécifiquement destiné à la sélectivité au moyen d'une temporisation intentionnelle par rapport aux autres disjoncteurs en série du côté charge en conditions de court-circuit.
Catégorie d'utilisation A
Sans une courte temporisation intentionnelle pour sélectivité en condition de court-circuit et ainsi sans une tenue du courant nominal de courte durée.
Catégorie d'utilisation B
Avec une courte temporisation intentionnelle (qui peut être ajustable) prévue pour une sélectivité en condition de court-circuit. Ces disjoncteurs ont une tenue du courant nominal de courte durée.
Voir l'extrait du document IEC sur les catégories d'utilisation.
Annexe (s) : (voir annexe)