{}

Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Populaire vragen (FAQ's) zoeken

Quel est le niveau de tolérance de tension, à tension nominale, pour les auxiliaires électriques utilisés pour les disjoncteurs basse tension ?

Article available in these languages: Engels, Fins, Nederlands, Zweeds

Niveau de tolérance de tension des auxiliaires électriques (exemple : disjonction à minimum de tension (Mn), bobine shunt (Mx)) utilisées pour les disjoncteurs basse tension définis conformément à la norme IEC 60947-2.

Le niveau de tolérance défini par IEC60947-2 est de 85 % de minimum de tension nominale (Un) et 110% de maximum de tension nominale (Un).

Exemple : pour Un = 230/240V, le niveau de tolérance minimum est (85 % de 230 V CA) = 195,5 V, le niveau de tolérance maximum est (110 % de 240 V CA) = 264 V.

Schneider Electric Belgium

Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie