Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Est-il possible d'utiliser des contacteurs de la gamme Tesys dans un environnement H2S (sulfure d'hydrogène) ? Si oui, quelle est la limite maximale.
Afin de vérifier que vos produits peuvent atteindre une durée de vie acceptable, la concentration d'un gaz corrosif donné dans l'air ambiant doit respecter les limites suivantes : ---
H2S : concentration < 0,1mg/m3 (=~ 10ppm)
Conditions ambiantes max. 40 °C & 85 % HR.
Ce sont les conditions environnementales générales conformément à IEC 60721-3-3 et la conception de nos produits correspond à IEC 60721-3-3.
Si la concentration est supérieure à la limite spécifiée dans l'environnement, utiliser au moins une enceinte IP54 à système de pressurisation afin d'éviter que l'atmosphère sulfureuse ne pénètre dans l'enceinte.
La meilleure solution sera l'utilisation d'une enceinte IP6*. Placer les contacteurs/ MPCB (et toutes les pièces électriques à contacts) dans une salle de commande où l'air air est nettoyé, assurant une ventilation dépourvue de concentrations de gaz H2S, ou dans des limites acceptables.
Gepubliceerd voor:Schneider Electric Belgium
Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie