Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Quelles unités UPS sont officiellement prises en charge par AP9613 (Carte SmartSlot d'E/S à contact sec)?
Problème
Quelles unités UPS sont officiellement prises en charge par AP9613 (Carte SmartSlot d'E/S à contact sec)?
Gamme de produits
- Gestion de dispositif UPS
- AP9613 - Carte SmartSlot d'E/S à contact sec
- Divers modèles d'UPS d'APC - monophasé et triphasé
Environnement
- AP9613
- Les modèles d'UPS pris en charge apparaissent ci-dessous
L'utilisateur n'est pas certain que la carte AP9613 est prise en charge par leur dispositif ou la carte AP9613 ne fonctionne pas correctement et la compatibilité n'est pas confirmée.
Solution
Les produits suivants ont été testés officiellement avec la carte d'E/S à contact sec AP9613 d'APC :
- Types de modèle Smart-UPS avec les préfixes suivants :
- SU
- SUA
- SURT
- SURTA
- SURTD
- SUVT/Galaxy 3500 (La configuration 2 doit être utilisée - même que Symmetra)
- SUM
- SMT
- SMX
- SRC
- Tous les types de modèle Symmetra monophasés, y compris :
- Symmetra
- Symmetra RM
- Symmetra LX
- Certains types de modèle Symmetra PX triphasés, y compris :
- Symmetra PX 20 kW Tous-en-un
- Symmetra PX 40 kW
- Symmetra PX 80 kW
- Symmetra PX 48 kW Tout-en-un
- Symmetra PX 100 kW
- Symmetra PX 160 kW
Remarque :: La carte AP9613 est conçue pour prendre en charge les modèles d'UPS ci-dessus, composés à la fois des types de communication UPS-Link et Micro-link. Tous les autres modèles d'UPS compatibles avec SmartSlot pourraient fonctionner avec la carte AP9613, toutefois ces modèles n'ont pas été testés officiellement par APC.
Gepubliceerd voor:Schneider Electric Belgium
Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie