Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Hoe sensoren type PNP en type NPN aansluiten?
Productgroep
OsiSense sensoren: benaderingsschakelaars OsiSense XS en XT, fotocellen OsiSense XU, ultrasone sensoren OsiSense XX
Doel
Correct aansluiten van een sensor.
Oplossing
Sensoren kunnen uitgevoerd zijn met een uitgang type PNP en NPN, 3 draadstoepassing, voedingsspanning 30VDC :
- type PNP : het schakelen naar de belasting gebeurt vanaf de positieve zijde,
- type NPN : het schakelen naar de belasting gebeurt vanaf de negatieve zijde.
Deze uitgangen zijn kenmerkend voor fotocellen of inductieve sensoren.
PNP uitgang
De belasting (spoel van een relais, ingang van een hulpcontactor, ingang van een controller) dient geplaatst te worden tussen de - en de schakeldraad van de sensor.De overeenkomstige ingang van de controller is van het type Sink.
NPN uitgang
De belasting dient geplaatst te worden tussen de + en de schakeldraad van de sensor.
De overeenkomstige ingang van de controller is van het type Source.
Bepaalde sensoren beschikken over beide uitgangen PNP en NPN, in een 4-draads uitvoering.