Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Hoe kan een Modbus-adres van een Twido-PLC voor programmering worden gewijzigd?
Vanaf versie 2.0 van de TwidoSoft-software en 2.0 van het Besturingssysteem Twido, is het mogelijk om het Modbus slave-adres van de Twido te wijzen door gebruik te maken van de systeemwoorden %SW101 et/of %SW102.
- %SW101 bevat het Modbus-adres voor de poort COM1
- %SW102 bevat het Modbus-adres voor de poort COM2
Voor u deze waarden wijzigt, plaats eerst de systeembit %S101 op 1 om de wijziging toe te staan.
Na de invoer van de nieuwe waarden in %SW101 en/of %SW102, plaats %S101 terug op 0 om de wijziging te valideren.
Deze adreswijziging wordt bewaard bij een koude start
Gepubliceerd voor:Schneider Electric Belgium
Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie