Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Compact NSX en NSXm 2021 serie - voldoen ze aan de 6mA gelijkstroom vereisten? Aan welke norm voldoen deze RCD's - Residual Current Devices - Aardlekapparatuur - Verliesstroomschakelaars - Differentiëlen ?
Vermogen producten met inbegrip van NSX en NSXm 2021 serie met Micrologic 4.1, NSX met Micrologic 4/7 en Vigi add-on, zijn niet onderworpen aan residentiële normen zoals IEC 61009 en 61008, maar eerder aan IEC 60947-2, bijlage B.
Ja, ze voldoen allemaal aan de vereisten van 6 mA DC-stroom (type A differentieelbeveiliging) zoals is bepaald in de norm IEC 60755 (die referenties is in IEC 60947-2).
Raadpleeg de catalogus ComPact NSX & NSXm op pagina's B-23, B-14, B-16 en B-18.
Voor NSX met micrologic 4/7 is het niet expliciet geschreven, maar eenvoudige dit zijn de vereisten van de IEC 60947-2 norm.
Gepubliceerd voor:Schneider Electric Belgium
Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie