Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Modicon M221 - Comment supprimer un mot de passe oublié ou vierge sur Modicon M221 ?
EcoStruxure Machine Expert - Basic V1.0 SP2, vous avez la possibilité d'activer la protection en lecture/écriture de l'application dans le contrôleur M221.
Cette protection peut être activée/désactivée à partir de Propriétés du projet >> Protection des applications :
![EME protection application EME protection application](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000Cyo67QAB&oid=00DA0000000abSm)
Avertissement :
Activez la protection en lecture/écriture et laissez le mot de passe vierge pour que l'accès à partir du logiciel via un câble Ethernet ou USB soit désactivé. Dans ce cas, seul l'accès via une carte SD sera autorisé.
Solution :
Afin de supprimer ce mot de passe vierge (ou un mot de passe oublié) et de pouvoir télécharger à nouveau un projet à partir du logiciel (via un câble Ethernet ou USB), vous devez créer un projet avec la protection en lecture et écriture (ou un nouveau mot de passe) désactivée (ou un nouveau mot de passe) et le charger par carte SD.
![EME application protection EME application protection](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000Cyo68QAB&oid=00DA0000000abSm)
![EME SD card path EME SD card path](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000Cyo69QAB&oid=00DA0000000abSm)
Une fois l'image créée sur la carte SD, vous devez l'insérer dans le contrôleur M221 et mettre le contrôleur sous tension pour qu'il démarre sur la carte SD.
Le nouveau projet avec la protection Lire et Écrire désactivée (ou avec le nouveau mot de passe) sera chargé, puis vous pourrez vous connecter et télécharger depuis ESME-Basic via un câble Ethernet ou USB.
Cette protection peut être activée/désactivée à partir de Propriétés du projet >> Protection des applications :
Avertissement :
Activez la protection en lecture/écriture et laissez le mot de passe vierge pour que l'accès à partir du logiciel via un câble Ethernet ou USB soit désactivé. Dans ce cas, seul l'accès via une carte SD sera autorisé.
Solution :
Afin de supprimer ce mot de passe vierge (ou un mot de passe oublié) et de pouvoir télécharger à nouveau un projet à partir du logiciel (via un câble Ethernet ou USB), vous devez créer un projet avec la protection en lecture et écriture (ou un nouveau mot de passe) désactivée (ou un nouveau mot de passe) et le charger par carte SD.
Une fois l'image créée sur la carte SD, vous devez l'insérer dans le contrôleur M221 et mettre le contrôleur sous tension pour qu'il démarre sur la carte SD.
Le nouveau projet avec la protection Lire et Écrire désactivée (ou avec le nouveau mot de passe) sera chargé, puis vous pourrez vous connecter et télécharger depuis ESME-Basic via un câble Ethernet ou USB.
Gepubliceerd voor:Schneider Electric Belgium
Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie