{}

Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Modicon M221 - Hoe een vergeten of leeg wachtwoord verwijderen op Modicon M221?

Article available in these languages: Engels, Spaans, Frans

Van EcoStruxure Machine Expert - Basic V1.0 SP2, hebt u de mogelijkheid om de lees/schrijfbeveiliging van de toepassing te activeren in de M221 controller.

Deze beveiliging kan worden geactiveerd/uitgeschakeld vanuit projecteigenschappen >> Toepassingsbeveiliging:



Waarschuwing:
Activeer de lees/schrijfbeveiliging en laat het wachtwoord leeg, waardoor de toegang via de Ethernet- of USB-kabel van de software blokkeert. In dit geval wordt alleen de toegang via SD-kaart geautoriseerd.


Oplossing:
Om dit lege wachtwoord te verwijderen (of een vergeten wachtwoord) en in staat te zijn om een project opnieuw te downloaden van de software (via Ethernet of USB-kabel), moet u een project maken met een inactieve lees- en schrijfbeveiliging (of een nieuw wachtwoord) en laden via SD-kaart.





Nadat u de afbeelding op de SD-kaart hebt gemaakt, moet u deze in de M221-controller en voeding van de controller plaatsen om te kunnen starten met de SD-kaart.

Het nieuwe project met de lees- en schrijfbeveiliging niet actief (of met het nieuwe wachtwoord) zal geladen worden en u moet dan in staat zijn om ESME-Basic te verbinden en te downloaden via ethernet of USB kabel.

Schneider Electric Belgium

Ontdek meer
Productfamilie
Mogelijk nuttige artikelen
Ontdek meer
Productfamilie