ANSI-codes die worden gebruikt in de Masterpact MTZ-catalogus zijn gebaseerd op "IEEE ANSI C37.2 2008 IEEE Standard for Electrical Power System Device Function Numbers, Acroniemen, and Contact Designation"
Deze standaard definieert dit apparaatfunctienummer als: "Een apparaatfunctienummer met een passend voorvoegsel en een bijgevoegd achtervoegsel (of een acroniem) wordt gebruikt om de functie(s) van elk apparaat dat in elektrische apparatuur is geïnstalleerd te identificeren. Deze cijfers en acroniemen moeten worden gebruikt in tekeningen, elementaire en verbindingsdiagrammen, instructieboeken, publicaties en specificaties.
Deze standaard definieert geen enkele vorm van prestaties of werkingsbereiken van functies. Het is slechts een codificatie, historisch gezien meer afkomstig van HV-installatie in Noord-Amerika, dus het past niet altijd goed bij IEC Low Voltage.
- We hebben 51N (C37.2 96) of 50N-TD/51N (C37.2 2008) geselecteerd voor de "G"-functie van micrologic 6 wanneer aardfoutbeveiliging is gebaseerd op de som van individuele stroomtransformatoren van lijnen en neutrale stroom.
Micrologic 6 "G"-beveiliging kan worden gebruikt in combinatie met een externe sensor die is aangesloten op een nulleider/aardingslink ("SGR"). In dat geval is de codering niet het meest geschikte geval, maar dit geval is niet het meest voorkomende geval.
- We hebben 51G(C37.2 96) of 50G-TD (C37.2 2008) geselecteerd voor de differentieelfunctie Vigi, zoals we doen in onze middenspanningsbereiken, zoals Sepam of Easergy, wanneer aardfoutbeveiliging is gebaseerd op een speciale torus die de aardfoutstroom direct meet.
Ze konden beide 51G worden genoemd, maar in IEEE ANSI C37.2 2008 sectie 3.5.3 in de definitie van "G" en N is er een noot 3 die zegt:
Noot 3: Het suffix N wordt bij voorkeur gebruikt wanneer het apparaat in de rest van een meerfasencircuit is aangesloten, over een gebroken delta is aangesloten of intern van de meerfasenstroom of spanningshoeveelheden is afgeleid. Het suffix G heeft de voorkeur wanneer de gemeten hoeveelheid zich op het pad naar de grond bevindt of, in het geval van aardfoutdetectoren, wanneer de stroom naar de grond vloeit. Zie figuur C.2 in bijlage C voor voorbeelden.
We gebruiken hetzelfde type codificatie middenspanningsbereiken, zoals Sepam of Micom, Easergy Pxx en Competition lijkt ook heel dicht bij elkaar.
Gepubliceerd voor:Schneider Electric Belgium