Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Je souhaite qu'un expert m'explique la différence entre ANSI51N et ANSI51G au niveau physique et de la configuration ? PROTECTION CONTRE UN DÉFAUT À LA TERRE ANSI 51n/g
Les codes ANSI utilisés dans le catalogue Masterpact MTZ sont basés sur la norme IEEE ANSI C37.2 2008 IEEE pour les numéros de fonctions, les acronymes et la désignation des contacts des dispositifs de système d'alimentation électrique.
Cette norme définit ce numéro de fonction de périphérique comme : "Un numéro de fonction d'appareil, avec un préfixe approprié et un suffixe (ou un acronyme) ajouté, est utilisé pour identifier la(les) fonction(s) de chaque appareil installé dans l'équipement électrique. Ces chiffres et acronymes doivent être utilisés dans des dessins, des diagrammes élémentaires et de connexion, des manuels d'instruction, des publications et des spécifications.
Cette norme ne définit aucun type de performance ou de gamme de fonctions d’exploitation. Il s'agit simplement d'une codification, qui a toujours plus d'origine dans les installations HV en Amérique du Nord, de sorte qu'elle n'est pas toujours adaptée à la basse tension IEC.
- Nous avons choisi 51N (C37.2 96) ou 50N-TD/51N (C37.2 2008) pour la fonction "G" de micrologic 6 lorsque la protection contre un défaut à la terre est basée sur la sommation de transformateurs de courant individuels de lignes et de courant neutre.
La protection "G" Micrologic 6 peut être utilisée avec un capteur externe connecté sur la liaison neutre à la terre ("SGR") dans ce cas la codification n'est pas plus adaptée mais ce cas n'est pas le plus commun.
- Nous avons choisi 51G(C37.2 96) ou 50G-TD (C37.2 2008) pour la fonction "Vigi" de fuite à la terre résiduelle, comme nous le faisons dans nos gammes MT telles que Sepam ou Easergy lorsque la protection contre les défauts à la terre est basée sur un tore dédié qui mesure directement le courant de défaut à la terre.
Ils pourraient être tous deux appelés 51G mais dans IEEE ANSI C37.2 2008 Section 3.5.3 dans la Définition de "G" et N il y a une note 3 qui dit :
Note 3 Le suffixe N est préféré lorsque le dispositif est connecté au résiduel d'un circuit polyphasé, est connecté à travers un delta rompu, ou est dérivé intérieurement des quantités de courant ou de tension polyphase. Le suffixe G est préféré lorsque la quantité mesurée se trouve sur le chemin de la masse, ou, dans le cas des détecteurs de défauts de masse, est le courant circulant vers la masse. Voir la figure C.2 à l’annexe C pour obtenir des exemples.
Nous utilisons le même type de gammes MT de codification comme Sepam ou Micom, Easergy Pxx et la Compétition semble très proche aussi.