Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Pour une station de recharge EV-link à protéger par un RCD compact avec protection contre les surintensités, les courts-circuits et les surcharges (RCBO), comment puis-je contrôler la mise en cascade ou la filiation à l'aide d'un ComPacT NSX250F ?
La protection de courant résiduel type A est absolument le minimum selon la norme, mais plus important est de savoir si les stations de charge sont équipées du capteur de fuite à la terre CC. Si oui, vous pouvez utiliser le type A ou le meilleur type Asi.
Si la station de charge n'a pas de capteur de fuite CC, utilisez le type B.
Pour répondre à votre question, il est possible d'appliquer la cascadation ou la filiation entre le disjoncteur en aval iC60 RCBO avec la référence A9D67432 et le disjoncteur en amont NSX250F. Voir les tableaux dans les informations techniques supplémentaires disponibles à l'adresse suivante : on page 171 ou A-165
Voir lien :
https://www.se.com/ww/en/download/document/LVPED318033EN/