Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Wat is het detectiebereik van de warmtetag of Heat-Tag SMT10020 en de Panel Server PAS400 ?
1. Eén enkele HeatTag kan geen volledig schakelbord bedekken dat bestaat uit meerdere cellen, zelfs zonder partitionering. Ik stel voor om de installatiemogelijkheden te controleren die vermeld worden in het HeatTag-instructieblad onder punt 3 op de onderstaande link. U ziet er ook waar u de sensor voor een optimale dekking kunt plaatsen.
2. Voor de maximale afstand voor een goede draadloze communicatie van PAS-gateway is het document van de onderstaande link van toepassing: Om storingen in de draadloze communicatie te voorkomen, moeten de gateway en de draadloze apparaten worden gemonteerd op een afstand maximaal 3 meter van elkaar verwijderd.
Wij raden aan alle draadloze apparaten binnen hetzelfde schakelbord te plaatsen voor een effectieve communicatie. Raadpleeg regel 1 van de algemene ontwerpregels.
U kunt Regel raadplegen #5 "voorstellen om draadloze communicatiestoringen te voorkomen". De gateway en de draadloze apparaten moeten worden gemonteerd zonder metalen partities daartussen.