Vraag:
Ik heb meer IO nodig dan één rack kan verwerken. Hoe kan ik de M340-architectuur uitbreiden met 4 uitbreidingsracks?
Productlijn:
Modicon M340
Modicon M850
Omgeving:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro
Oplossing:
Om een M340-configuratie uit te breiden met 4 racks, hebt u 4 BMXXBE1000-modules nodig.
De M340 CPU kan maximaal 3 uitbreidingsracks hebben voor in totaal 4 racks, inclusief het hoofdrack, dat Rack 0 wordt genoemd.
U moet de 3 uitbreidingsracks toevoegen aan uw Control Expert-project door
- naar de PLC Bus-configuratie te gaan
- te dubbelklikken op het kleine vierkante pictogram onder het hoofdrack dat door een lijn is verbonden met het andere vierkante pictogram met de 0 erin.
Hiermee opent u de configuratie voor een nieuw apparaat waarin u het nieuwe rack selecteert.
Dit moet worden gedaan voor elk extra rack.
U kunt vervolgens de gewenste modules aan de configuratie toevoegen.
Houd er rekening mee dat de BMXXBE1000-modules niet in deze configuratie worden geselecteerd, maar transparant zijn voor de CPU-configuratie.
Om de BMXXBE1000-modules in te stellen, moet u de DIP-schakelaars aan de zijkant van de module in Binair instellen voor het overeenkomstige racknummer waarin het wordt geplaatst, schakelaar 1 is de meest significante bit, terwijl schakelaar 3 het minst belangrijk is.
Tenslotte moet u BMX XBC- of TSX CBY-kabels gebruiken om de verlengmodules van het rack onderling te verbinden en TSX TLYEX gebruiken om de ongebruikte uiteinden te beëindigen.
Raadpleeg het bijgevoegde document voor meer informatie en diagrammen.