LO1 (Logical Output 1) op een ATS01 softstarter is een open collector NPN logische uitgang.
De voeding voor deze uitgang dient van een externe bron te komen (24 VDC, min. 6 V, max. 30 V, max. stroom 200 mA).
Bedrading
- Sluit de +24 VDC-klem van de externe voeding aan op de belasting (bijvoorbeeld insteekrelais of controlerelais).
- Verbind de tweede klem van de belasting aan op de LO1-klem op de ATS01.
- Verbind de COM-terminal op de ATS01 met de 0 VDC van de externe voeding.
Waarschuwing:
Als de belasting inductief is, gebruik dan een vrijloopdiode op de belasting.