{}

Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Wat is een overspanningsbeveiliging en hoe werkt het?

Article available in these languages: Frans

De overspanningsbeveiliging (ook wel bliksemafleider genoemd) maakt deel uit van het beveiligingssysteem voor elektrische installaties.
Dit apparaat wordt parallel aangesloten op het voedingscircuit van de ladingen die het moet beschermen, maar het kan ook op elk niveau van het voedingsnetwerk worden gebruikt.
Het is dit type beveiliging dat het vaakst voorkomt en het efficiëntst is om te beschermen tegen spanningspieken.

De overspanningsbeveiliging is specifiek ontworpen om elektrische installaties te beschermen tegen tijdelijke, schadelijke spanningspieken (van atmosferische oorsprong bijvoorbeeld of door netwerkactiviteit).
Hij leidt de spanningspiek af naar de aarde, waardoor de amplitude van de spanningspiek wordt beperkt tot een veilige waarde voor de elektrische installatie.

Tegenwoordig definieert de norm drie soorten overspanningsbeveiligers voor elektrische laagspanningsinstallaties: type 1, type 2 en type 3. Afhankelijk van de omgeving en de stroom- en spanningsgolven kunnen de volgende types gebruikt worden.
Overspanningsbeveiliging Type 1, zoals ons Acti9 iPRD1, PRD1 gamma
Te gebruiken als het gebouw is uitgerust met een bliksemafleider (of als de afstand ≤ 50m is). Voorkomt dat 90% van de destructieve bliksemstromen de elektrische installatie van een gebouw binnendringen, maar met een laagspanningsbeveiligingsniveau (Up). Type 1 moet worden aangevuld met type 2.
Overspanningsbeveiliging Type 2, zoals onze Acti9 iQuick-PF, iQuick-PRD of Acti9 iPRD gamma’s
Als aanvulling op type 1. Leidt 99% van de bliksemstroom af en biedt een goede spanningsbescherming (Up).
Overspanningsbeveiliging Type 3, zoals ons Acti9 iPRD gamma
Als aanvulling op type 2. Biedt een zeer goede spanningsbescherming, maar met een zeer lage ontladingscapaciteit. Moet worden geïnstalleerd in de buurt van (d2 < 10 m *) gevoelige ladingen (Up ≤ 1500V) en kan niet alleen met type 1 worden gebruikt.

Overspanningsbeveiliging Type 1-2-3
Tot slot wordt de automaat (vermogenschakelaar of zekering) die bij de overspanningsbeveiliging hoort, bepaald aan de hand van de kortsluitstroom op de installatieplaats. Fabrikanten leveren een coördinatietabel tussen de overspanningsbeveiliging en de bijhorende automaat. Je vindt deze tabel in onze Design Guide (in het Engels).

Schneider Electric Belgium

Ontdek meer
Productfamilie
Mogelijk nuttige artikelen
Ontdek meer
Productfamilie