{}

Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Wat is Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)?

Article available in these languages: Engels

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is een open industriestandaard die is ontworpen om de complexiteit van TCP/IP-netwerkbeheer te verminderen. Dit draait als een service op een server binnen uw netwerk. De server kan een Unix-, Linux- of Windows-platform-server zijn. Dynamic Host Configuration voorziet client systemen ten minste van een IP-adres, een subnet mask en een standaard gateway. Het kan ook de domeinnaamsystemen (DNS) en Netbios-namen (WINS) en de DNS-domeinnamen leveren.

Een client system kan een computer zijn, of elk apparaat dat de dynamische toewijzing van IP-adressen mogelijk maakt, zoals een 170ENT1100x of een 140NOE771xx. Raadpleeg voor meer informatie over Dynamic Host Configuration de Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments (RFC's) 1533, 1534, 1541 en 1542.


Legacy KB-systeem (APS) Gegevens: RESL120523 V1.0
Verwante series: ConneXium - Ethernet

Schneider Electric Belgium

Ontdek meer
Product:
Productfamilie
Ontdek meer
Product:
Productfamilie