{}

Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Populaire vragen (FAQ's) zoeken

Kan de Micrologic 4 Vigi, in NSXm of NSX, 3P en 4P, worden gebruikt in een éénfasige toepassing?

Article available in these languages: Engels, Spaans, Frans

De NSX Micrologic VIGI 4 bij eenfasige configuratie.

Hieronder vindt u het aansluitingsschema van het netwerk naar de belasting met de 3P en 4P vigi voor de juiste werking van de VIGI.

De VIGI-module heeft een interne voeding via de spanning van het distributiesysteem. Het blijft werken, zelfs wanneer het slechts door twee fasen wordt gevoed. De interne voeding van de VIGI elektronische printplaat wordt gerealiseerd door de spanning die via interne weerstanden op de polen 1-2-3 wordt uitgeoefend. De nulleider neemt niet deel aan de voeding. Maar de nulleider neemt wel deel aan de aardlekdetectie.

wiring for single phase application


Bovendien is NSXm Micrologic 4.1 MCCB geschikt voor het doorvoeren van een één-fase +Neutraal toepassing. De 3P ELCB (aardlekschakelaar) kan worden gebruikt als een éénfasige vermogensschakelaar met P1-P2 of P1-P3 of P2-P3 als aansluiting.

Schneider Electric Belgium

Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie