We hebben geen bibliotheek met de elektrische symbolen van de apparaten.
Deze symbolen zijn niet specifiek voor een fabrikant.
De iC60N is een vermogensschakelaar met thermische en magnetische beveiliging (overbelastings- en kortsluitbeveiliging). Het standaard MCB symbool kan worden gebruikt om het in een schema weer te geven.
Deze symbolen worden meestal gemaakt door de CAD-gebruiker of mogelijk gedownload van een bibliotheek die beschikbaar is in de gebruikte CAD-tekensoftware.
Autocad Electrical heeft bijvoorbeeld een bibliotheek voor dergelijke elektrische symbolen.