{}

Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Wat is het verschil tussen Acti9 Automaten van de reeks iC60N, en van de...

Productfamilie: Acti 9: iC60N, iT60N Antwoord: Het verschil tussen de beide types zit hem enkel in het al dan niet kunnen plaatsen van toebehoren, zoals contacten en spoelen. Bij de iC60N reeks, bvb...

Wat zijn de bewakingsfuncties van een beveiligingsinrichting type DGPT2©...

Deze beveiligingsrelais DGPT2 (Detection Gas Pressure & Temperature relay) en DMCR (Detection, Measurement & Control Relay) hebben een bewakings- en uitschakelingsfunctie die toelaat om de...

Hebt u selectiviteit/coördinatietabellen voor Acti 9 - iC60a?

We hebben geen coördinatietabellen voor MCB's, Miniatuur Vermogen-schakelaars, iC60a. Ze staan niet in de wereldwijde catalogusmodules, met inbegrip van de technische gids LVPED318033EN. Zie link...

Hoe sensoren type PNP en type NPN aansluiten?

Productgroep OsiSense sensoren: benaderingsschakelaars OsiSense XS en XT, fotocellen OsiSense XU, ultrasone sensoren OsiSense XX Doel Correct aansluiten van een sensor. Oplossing Sensoren kunnen...

Wat zijn de energetische begrenzingen I²t en piekstroom van de automaten...

De I2t-classificatie (energiebeperking) wordt gedefinieerd door de energiebeperkingsklasse en het C60-gamma van de MCB's komt overeen met klasse 3. Energiebeperkingsklasse 1, 2 of 3 is in...

Wat is een overspanningsbeveiliging en hoe werkt het?

De overspanningsbeveiliging (ook wel bliksemafleider genoemd) maakt deel uit van het beveiligingssysteem voor elektrische installaties. Dit apparaat wordt parallel aangesloten op het voedingscircuit...

Wat is het verschil tussen de Icu-stroom en de Ics-stroom van een...

Icu - ultieme uitschakelstroom bij kortsluiting. De stroomonderbreker kan deze foutstroom onderbreken, maar kan later mogelijks niet meer gebruikt worden. Ics - service uitschakelstroom bij...

Welke potentiometers en potentiometerhouders kunnen gebruikt worden om de...

De weerstand van de potentiometer dient steeds tussen 2,2 en 10 kOhm te liggen zowel voor de actuele gamma's (ATV12, ATV320, ATV340, ATV212, ATV600 en ATV900 ) als de oude reeksen ( ATV11, ATV15,...

Meer weergeven

Populaire video FAQ'sPopulaire video's

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Meer weergeven

Algemene FAQ'sAlgemene kennis

Wat is Modbus en hoe werkt het?

Wat is Modbus? Modicon Modbus is een serieel communicatieprotocol dat in 1979 door Modicon ® ontwikkeld werd voor gebruik met Modicon PLC's (programmeerbare logic controllers). Eenvoudig gezegd...

Welk type differentieelbeveiliging dien ik te voorzien voor laadpunten...

Een differentieel type A volstaat voor laadpunten voor e-bikes aangezien de lader dubbel geïsoleerd is en we in dit geval spreken over "type 1" laden. Staat uw laadpunt buiten dan dient u...

Wat is het verschil tussen de Icu-stroom en de Ics-stroom van een...

Icu - ultieme uitschakelstroom bij kortsluiting. De stroomonderbreker kan deze foutstroom onderbreken, maar kan later mogelijks niet meer gebruikt worden. Ics - service uitschakelstroom bij...