Dit bijna-energieneutrale gebouw maakt gebruik van IoT-connectiviteit voor maximaal comfort en energie-efficiëntie.
Uitdaging
Prioriteren van de gezondheid, het comfort en de productiviteit van de werknemers van Deloitte en andere gebruikers, en tegelijk de energie-efficiëntie en duurzaamheid optimaliseren
Oplossing
Apps, analysesystemen en services: EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (voorheen Power Monitoring Expert)
Periferiecontrole: EcoStruxure™ Building Operation (voorheen StruxureWare Building Operation)
Connected-producten: Elektriciteitsdistributie en veldapparaten
• The Edge maakt gebruik van een breed gamma van geïntegreerde oplossingen voor facilitymanagement en energiebeheer, een elektriciteitsdistrbutiesysteem, IT-infrastructuur, stuurapparaten en EcoStruxure™ Power Monitoring Expert software.
• De enige IP-backbone is een SmartStruxure™ gebouwbeheersysteem (BMS) dat de toegang in real-time tot kritieke gebouwdata mogelijk maakt.
• SmartStruxure is een open en interoperabele oplossing waarmee facilitymanagers in The Edge alle data van het gebouw en de IT-systemen kunnen bewaken, meten en sturen om de verantwoordelijkheidszin, het comfort en de tevredenheid van de werknemers te verbeteren.
• In The Edge vormt de som van alle delen een slim gebouw dat wereldwijd herkenbaar is en uitstekende operationele prestaties en milieuprestaties levert.

Resultaten
• The Edge is het duurzaamste kantoorgebouw ter wereld met een BREEAM-NL score van 98,36%.
• The Edge is een nulenergiegebouw dat 102% van de eigen energie produceert.
• Geen enkele medewerker heeft klachten over het comfort sinds de opening van het gebouw.
• Dit geavanceerde gebouw maakt Deloitte zeer aantrekkelijk voor jong talent.
• 72% van de werknemers vindt het aangenaam dat ze hun omgeving kunnen beïnvloeden met de smartphone-app.
"SmartStruxure van Schneider Electric is eigenlijk de hele ruggengraat van het gebouw. Het gebouw is duidelijk het meest duurzame kantoorgebouw in de wereld". Erik Ubels, Chief Information Officer, Deloitte Nederland.
Meer klantverhalen raadplegen
Stop hier niet. We hebben heel veel succesverhalen om door te bladeren.
Meer wetenOntdek EcoStruxure
Leer hoe ook uw bedrijf succesvol kan zijn.
Ontdek meerInnovation Summits
Bekijk de hoogtepunten van recente Innovation Summits en lees meer over het volgende event.
Meer weten
Hulp nodig?
Begin hier!
Vind uw antwoorden nu. Zoek zelf een oplossing of raadpleeg één van onze experts.
Contact opnemen met onze klantendienst
Neem contact op met ons Customer Care-team voor meer informatie, technische ondersteuning, hulp bij klachten en meer.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Bekijk veelgestelde vragen (FAQ's)
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.
Contact opnemen met ons verkoopteam
Dien online uw vragen in bij ons verkoopteam en een expert neemt contact met u op.