Besturingssystemen voor turbines moderniseren en retrofitten
Omdat de totale productie en installatieveiligheid onlosmakelijk met de prestaties van turbomachines zijn verbonden, leiden storingen en onverwachte stroomstoringen al snel tot productieverliezen en reparaties. Vaak kunnen de machineprestaties eenvoudig worden hersteld door besturingssystemen voor turbines te moderniseren en retrofitten, waardoor de productie en winstgevendheid worden verbeterd.
Besturingsoplossingen voor turbomachines voor de olie- en gasindustrie
Profiteer van allesomvattende oplossingen voor compressorbesturing die overspanning voorkomen, prestaties garanderen en zorgen dat de last wordt gedeeld. Turbines zijn de meest kritieke kapitaalinvesteringen en door deze te upgraden garandeert u zowel de prestaties als veiligheid. Onverwachte stilstand kan echter leiden tot aanzienlijke kosten als gevolg van productieverliezen en reparaties. Onze uiterst betrouwbare besturingssystemen voor turbomachines (TMC) beschermen uw asset en verbeteren de productiviteit, veiligheid en levensduur.
Besturingsoplossingen voor turbomachines voor de energiesector
Profiteer van besturingsoplossingen voor generatoren zoals stroomregeling en automatische spanningsregeling (AVR). Aangezien de totale productie en veiligheid onlosmakelijk met de turbomachines van een centrale zijn verbonden, worden turbomachines vaak als de meest kritieke kapitaalinvestering beschouwd. Onverwachte stoomstoringen of storingen kunnen leiden tot aanzienlijke kosten als gevolg van productieverliezen en reparaties. Wanneer u dus de prestaties van uw turbomachines verbeert, leidt dit tot een hogere productiecapaciteit en algemene winstgevendheid.
Mechanische retrofit van besturingsystemen voor turbomachines
Verleng de levensduur van TMC-installaties (besturingsystemen voor turbomachines) en verbeter de algemene betrouwbaarheid met een mechanische retrofit. Verwerkingsinstallaties met turbines moeten ook de komende tien jaar nog zonder problemen kunnen werken. Hiervoor zijn krachtige besturingssystemen, betrouwbare mechanische componenten en tools voor online reparaties en testen nodig. Bovendien moet onjuist schakelgedrag worden voorkomen. Ook een verbeterde visualisatie, diagnose en simulatie helpt om de periode tussen turnarounds te vergroten.
Digitale diensten en besturingsoplossingen voor turbomachines
Profiteer van een volledig servicespectrum voor engineering en advisering, gebaseerd op decennia ervaring met turbomachines. Om het rendement van turbomachines te kunnen maximaliseren, moet de efficiëntie van turbines continu worden geoptimaliseerd. Door de staat van roterende machines continu te monitoren, kunnen Plant Managers en eigenaren de betrouwbaarheid en veiligheid verbeteren, de tijdsspanne tussen productiestops vergroten en voldoen aan continu veranderende en nieuwe normen.
1. Waar worden turbomachines gebruikt?
Bijna elke vorm van hernieuwbare energie met machines vereist het gebruik van turbomachines. Of het nu gaat om compressoren, blazers, ventilatiekanalen, pompen of turbines, zulke turbomachineoplossingen bevatten een reeks essentiële componenten voor toepassingen bij de productie, opslag of levering van hernieuwbare energie. Turbomachines worden onderverdeeld in twee categorieën: de eerste wordt gebruikt om energie te produceren. Hiertoe behoren stoomturbines, hydraulische turbines en gasturbines. De tweede wordt gebruikt voor het verhogen van de totale druk van de werkvloeistof door het verbruiken van energie. Hiertoe behoren pompen, compressors en ventilatoren. Gezien het wijdverbreide gebruik van turbomachine-procesoplossingen en de vooruitgang op dit gebied, is het essentieel om te beschikken over de beste besturings- en procesoplossingen in hun klasse, om optimale prestaties te garanderen en energiedoelstellingen te realiseren.
2. Waarvoor worden turbomachines gebruikt?
Met onze oplossingen voor turbines, generatoren, compressoren en frequentieregelaars in combinatie met de mogelijkheid tot mechanische retrofit en een uitgebreid assortiment turbomachineoplossingen maken operationele uitmuntendheid en geoptimaliseerde veiligheid mogelijk. Turbomachines kunnen worden gebruikt voor energieopwekking, automotive-processen, lucht- en ruimtevaartsystemen en andere toepassingen in verschillende sectoren. Schneider Electric biedt turbomachine-procesoplossingen voor algemene en kritische toepassingen, waardoor de veiligheid en de bedrijfsefficiëntie worden verbeterd en tegelijkertijd de mogelijkheden voor prestatiebewaking en het materieelbeheer worden vergroot.
3. Waarom zijn turbomachineoplossingen essentieel?
Procesfaciliteiten die worden aangedreven door turbines moeten gedurende tien jaar of langer onafgebroken in bedrijf zijn. Dit vereist gedegen besturingssystemen, betrouwbare mechanische componenten, het vermijden van onterechte trips en de mogelijkheid om tests en reparaties uit te voeren zonder buitenbedrijfstelling. Oplossingen voor mechanische retrofit kunnen de levensduur van besturingsapparatuur voor turbomachines verlengen en de algehele betrouwbaarheid verbeteren door de visualisatie, diagnose en simulaties te verbeteren, waardoor de bedrijfsefficiëntie wordt verbeterd door snellere turnarounds te garanderen. Schneider Electric biedt robuuste turbomachineoplossingen, waaronder software, veiligheidssystemen, controllers, zoals EcoStruxure Triconex-veiligheidssystemen, EcoStruxure Foxboro DCS, PLA, PAC's, speciale controllers en Human Machine Interface.