{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Quais parâmetros devo alterar quando uma resistência de frenagem dinâmica for instalada num inversor de frequência?
Questão:
O que devo configurar no inversor Altivar quando instalo uma resistência de frenagem

Linha de Produto:
ATV31, ATV312, ATV32, ATV320, ATV61, ATV71, ATV310, ATV340, ATV930

Ambiente:
Todos os inversores Altivar que tenham unidade de frenagem incorporada ou opcional

Causa:
O uso da resistência de frenagem externa ao inversor não vem habilitada de fábrica, causando a falha OBF (sobretensão na desaceleração ou descida da carga) ou rampa de desaceleração excessivamente longa

Resolução:
ATV32 e ATV320 (Sem display gráfico) :
Conf -> FULL -> FUn -> rPt -> brA = nO
ATV31 e ATV312 (Sem display gráfico) :
FUn -> rPC -> brA = nO
ATV61 e ATV71 (Sem display gráfico) :
FUn -> rPt -> brA = nO
ATV61 e ATV71 (Com display gráfico) :
Menu Variador -> Funções de Aplicação -> Rampa -> Adapt. Rampa DEC = Não

ATV310 :
COnF -> FULL -> 500- -> 501- -> 501.6 = 00

ATV930 : Consulte https://www.se.com/br/pt/faqs/FA375319/
ATV340 : Siga a mesma orientação do ATV930 (há diferença na numeração no menu)

Para especificação da resistência de frenagem consultem :
ATV312 (para ATV31 utilizar a mesma orientação) : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA362278/
ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA383274/
ATV61 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA402635/
ATV71 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA375715/
ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA327888/
ATV340 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA382706/
ATV930 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA375178/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Categoria:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Categoria: