Pesquisar perguntas frequentes
É possível comunicar o servo drive LXM32 em rede Modbus RTU?
Questão:
É possível efetuar o controle do LXM32 em rede Modbus RTU?
Linha de Produto:
Servo Drive LXM32
Resolução:
Não é possível efetuar o controle do LXM32 em rede Modbus RTU. Apenas é possível efetuar a supervisão de algumas variáveis.
Para este tipo de comunicação deve ser utilizada a porta CN7.
Para comunicação Modbus estão acessíveis apenas o endereçamento e a taxa de comunicação, os demais dados não podem ser alterados.
Abaixo as definições do formato:
Paridade: Par
Data bits: 8
Stop bit: 1
Veja mais documentações e informações do LXM32C no link abaixo:
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA340153/
Veja mais documentações e informações do LXM32M no link abaixo:
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA340155/
Veja mais documentações e informações do LXM32A no link abaixo:
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA340006/
Veja mais documentações e informações do LXM32S no link abaixo:
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA337766/
Para o software de programação Somove para o Servo Drive acesse:
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA280387/
Caso sua dúvida persista, nos contate via Chat! -> https://www.se.com/br/chat