{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como ajustar referência de velocidade por jog dial incorporado e comando de partida pela borneira do ATV312

Questão:
Como ajustar a velocidade pelo botão giratório, mantendo partida e parada acionando a entrada digital (borneira/terminal) do ATV312

Linha de Produto:
Inversor de frequência Altivar 312 - ATV312

Causa:
Facilitar o ajuste do ATV312 para esse modo de operação

Resolução:
Comando misto ou separado no ATV312, referência por jog dial incorporado (botão giratório central no frontal do inversor) e comando de partida/parada pelos terminais (borneira) do inversor :

1) CtL- / LAC = L3, aperte ENT por 2s ou mais
2) CtL- / Fr1 = AIUI
3) CtL- / CHCF = SEP

4) CtL- / Cd1 = tEr

A regulagem da entrada digital LI1 já vem de fábrica para partida/parada com retenção (comando a 2 fios, I-O- / tCC = 2C), verificar se não foi alterada

Para ajuste da referência de velocidade com o motor parado, apertar o botão ESC várias vezes até aparecer a indicação rdY no visor (se aparecer a indicação nSt, retirar o comando de partida na LI1)

A seguir apertar o botão central várias vezes (sequência visualizada -> rdY/rEF/AIU1/(valor em %))até aparecer o valor do ajuste de referência em porcentagem (0% = LSP, 100% = HSP), ajustar o valor desejado. Esse ajuste pode ser feito também com o motor em movimento.

Exemplos :
1) Com LSP = 0Hz, e HSP = 60Hz, AIU1 = 50% (metade da faixa de ajuste entre 0 e 60Hz) significa SUP- / FrH = 30Hz (referência de velocidade ajustada)
2) Com LSP = 20Hz, e HSP = 60Hz, AIU1 = 10% (10% da faixa de ajuste entre 20 e 60Hz > 10% de 40Hz = 4Hz a ser acrescentado a 20Hz), significa SUP- / FrH = 24Hz (referência de velocidade ajustada)

Consulte também : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273814/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: