Pesquisar perguntas frequentes
O motor acionado por Altivar 312 não aumenta a velocidade ou a corrente, e o display do inversor fica piscando
Se a corrente de saída do inversor estiver em limitação, o display pisca, e a velocidade do motor não aumenta (ou reduz sua velocidade). Nesse caso verifique :
Revise ajustes básicos iniciais conforme orientações : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273814/
Para apoio adicional : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA274681/
- os ajustes de dados de placa do motor no menu [CONTROLE DO MOTOR] (drC-), a seguir parâmetros rSC = nO, autorregulagem com motor parado (tUn = YES, retorna a dOnE ao final), UFt = de acordo com o tipo de carga/aplicação,
- se o motor está travado, p. ex. se o freio não está liberando o eixo do motor,
- se a carga está com problemas, p. ex. esteira com engrenagens comprometidas, redutor com desgaste, polias travadas, etc.
- se no menu [CONFIGURAÇÕES] (SEt-) os parâmetros CLI ou CL2 estão com ajustes muito baixos,
- se o inversor está subdimensionado para o motor e/ou a carga acoplada ao motor,
- se a distância de cabo entre inversor e motor for muito curta (p.ex. menos de 10 metros), considere ajustar menu SEt- / parâmetro UFr = 0%
Revise ajustes básicos iniciais conforme orientações : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273814/
Para apoio adicional : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA274681/
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: