{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Como ler a velocidade do motor em rpm no ATV312 e ATV31
Questão:
Como vejo a velocidade do motor em rpm

Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 312 (ATV312)
Inversor de frequência da linha Altivar 31 (ATV31)

Causa:
Orientar o usuário como visualizar rpm do motor no ATV31 e ATV312

Resolução:
Importante
: antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação.
Complemente esta orientação com o manual do ATV31 e a documentação completa do ATV312 e da máquina acionada para instalação e operação.

Vá ao menu SUP-, parâmetro SPd3 = leitura da rotação do motor de 4 polos em rpm.
Para outros parâmetros de supervisão/monitoração, veja arquivo anexo (válido também para ATV31).

Na leitura do valor em rpm, apertando o botão giratório (botão ENT no ATV31) por 2s até piscar o display fará com que o inversor sempre indique a rotação do motor em rpm após o comando de partida (display previamente indicando rdY), mesmo após desligar e retornar a tensão de entrada no inversor.

Se necessário vá ao menu SEt-, parâmetro SdS = ajuste conforme a seguir :
  • SdS = fator multiplicador do parâmetro rFr (frequência do motor em Hz) para leitura em SPD1/2/3, variando de 0,1 a 200 (veja anexo com mais detalhes sobre esse parâmetro)
  • SdS = 60, motor de 2 polos, rotação nominal < 3600rpm
  • SdS = 30, motor de 4 polos (configuração de fábrica), rotação nominal < 1800rpm
  • SdS = 20, motor de 6 polos, rotação nominal < 1200rpm
  • SdS = 15, motor de 8 polos, rotação nominal < 900rpm
Para ajustes básicos do ATV312 consulte: https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273814/

Para ajustes básicos do ATV31 consulte: https://www.se.com/br/pt/faqs/FA320324/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Anexo(s)
ATV312-Menu Monitoracao SUP- -BR-11FEV11.pdf [112.41 KB]
ATV312-Menu Configuracoes SEt- - Parametros Ftd ttd Ctd SdS SFr -BR-11FEV11.pdf [30.45 KB]
Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: