{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Qual é a temperatura máxima para contatores TeSys Deca?
Questão:
Qual é a temperatura máxima de aplicação dos contatores TeSys Deca?

Resolução:
O contator TeSys Deca pode ser empregado em ambientes onde a temperatura esteja entre -5 ° e +60 °C, sem desclassificação.

Todos os contatores são projetados com relação à norma IEC 60947. Esta norma define o aumento máximo de temperatura permitido dependendo da peça do contator e do material da peça. Ou seja, se refere à diferença de temperatura entre a parte do produto (por exemplo, terminais) e a temperatura ambiente.

Por exemplo, o aumento térmico máximo para o cobre é de 60 K (ver anexo). Se a temperatura ambiente for de 30 °C, a temperatura máxima do terminal de cobre pode ser de 30 + 60 = 90 °C.

Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Anexo(s)
Temperature rise limits according to IEC 60947.pdf [88.08 KB]
Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: