Pesquisar perguntas frequentes
Como escolho inversor de frequência da Schneider
Questão:
Como seleciono um inversor de frequência para o meu motor e aplicação
Linha de Produto:
Inversores de frequência Altivar
Ambiente:
Inversores de frequência para motores elétricos
Causa:
Escolha do modelo mais adequado à necessidade da operação do motor e da máquina, frente às várias linhas de inversores da Schneider
Resolução:
Há várias famílias de produtos, a escolha do inversor depende :
Para conceitos sobre tipos de partida (com contatores, soft-starters e inversores de frequência) consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA400890/
a) Famílias atuais de inversores em destaque abaixo (clique em cada família para obter mais informações como seleção, folha de dados e documentação) :
Atenção : algumas referências (código comercial para aquisição) mencionadas nos catálogos foram descontinuadas ou não tem previsão de venda local, consulte pela referência específica no site da Schneider ou nos contate !
d) Orientações para suporte adicional : Como tirar dúvidas sobre produtos Schneider e acessar o Suporte Técnico
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/
Como seleciono um inversor de frequência para o meu motor e aplicação
Linha de Produto:
Inversores de frequência Altivar
Ambiente:
Inversores de frequência para motores elétricos
Causa:
Escolha do modelo mais adequado à necessidade da operação do motor e da máquina, frente às várias linhas de inversores da Schneider
Resolução:
Há várias famílias de produtos, a escolha do inversor depende :
I - da tensão de alimentação, na seleção atente para o final do código da referência, com final :
F1 - alimentação 110V monofásica, saída 220V trifásica, M2 - alimentação 220V monofásica, saída 220V trifásica, M3 - alimentação 220V trifásica, N4 - alimentação 380V a 460/480/500V trifásica, Y - alimentação 500V a 600/690V trifásica (acima disso ver oferta em média tensão com Altivar 6000)
II - do motor trifásico (para seleção no mínimo informe tensão - em Volts e potência - em kW ou CV/HP, recomendável corrente nominal)
III - da carga acionada (regime de operação e sobrecarga 1min. ou informação da utilização como em bomba d'água, compressor, ventilador, esteira, talha, ponte rolante, elevação de carga, elevador, etc.)
IV - de recursos, opcionais e acessórios requeridos do inversor (filtro de entrada ou de saída, rede de comunicação, resistência de frenagem externa, função de aplicação, etc.)
Para conceitos sobre tipos de partida (com contatores, soft-starters e inversores de frequência) consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA400890/
a) Famílias atuais de inversores em destaque abaixo (clique em cada família para obter mais informações como seleção, folha de dados e documentação) :
Atenção : algumas referências (código comercial para aquisição) mencionadas nos catálogos foram descontinuadas ou não tem previsão de venda local, consulte pela referência específica no site da Schneider ou nos contate !
- Altivar 12 (ATV12) - máquinas simples como bombas, ventiladores, transportadores, esteiras, porta de elevador, etc. Para motores trifásicos 220Vca, referência final F1 até 0,75kW/1CV, final M2 até 2,2kW/3CV, final M3 até 4kW/5CV
- Altivar Easy 310 (ATV310) - máquinas simples como bombas, ventiladores, transportadores, esteiras, porta de elevador, etc. Para motores trifásicos 380 a 460Vca, de 0,37kW/05,CV a 30kW/40CV
- Altivar Easy 610 (ATV610) - aplicações de bombas e ventiladores. Para motores trifásicos 380 a 460Vca, de 0,75kW/1CV a 160kW/220CV
- Altivar Machine ATV320 - máquinas simples como bombas, ventiladores, compressores, esteiras, máquinas de alta performance como pontes rolantes e talhas com elevação de carga (uso de resistência de frenagem externa), máquinas complexas com funções de segurança, etc. Toda a gama vem configurada para Heavy Duty. Para motores trifásicos até 15kW/20CV, nas tensões trifásicas de alimentação 220Vca/380Vca/440Vca podendo chegar a 500Vca. Para tensão de alimentação monofásica/bifásica 220V a potência chega a 2,2kW/3CV
- Altivar Machine ATV340 - máquinas de alta performance como pontes rolantes e talhas com elevação de carga (uso de resistência de frenagem externa), prensas, paletizadoras, de embalagem, aplicações mestre-escravo, etc. Para motores trifásicos 380 a 480Vca, de 0,75kW/1CV a 75kW/100CV. Toda a gama vem configurada para 'Heavy Duty', porém pode-se alterar para 'Normal Duty' aumentando a sua capacidade para aplicações que não exijam sobrecarga elevada
- Altivar Process (ATV630 e ATV650) - processos industriais em aplicações como bombas, ventiladores, compressores, misturadores, que não requeiram resistência de frenagem. Ampla gama de acessórios/opcionais e protocolos de comunicação
- Altivar Process (ATV930 e ATV950) - processos industriais em aplicações que requeiram excelente controle do motor (Atenção para escolha em regime 'Normal Duty' ou 'Heavy Duty', a referência do ATV900 vem com indicação de potência para 'Normal Duty'), que requeiram ou não uso de resistência de frenagem, aplicações mestre-escravo. Ampla gama de acessórios/opcionais e protocolos de comunicação
- Altivar 212 (ATV212) - uso em HVAC - sistemas de ar condicionado
- Altivar Process ATV6000 - inversor em média tensão
d) Orientações para suporte adicional : Como tirar dúvidas sobre produtos Schneider e acessar o Suporte Técnico
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: