Pesquisar perguntas frequentes
O que acontece quando ascende o LED Ap na Micrologic?
Falha AP é função de auto-protecção que abre o disjuntor e acende o LED Ap. Isto pode ocorrer pelos seguintes motivos:
Caso ocorra a Falha Ap, aguarde um tempo para que no caso de uma temperatura excessiva o disjuntor volte a temperatura permitida de operação (até 40°C). Se o LED continuar acesso o disjuntor deve ser analisado pela assistencia técnica pois podem ter ocorrido um Defeito interno na Micrologic ou um curto-circuito maior do que a capacidade do disjuntor.
- temperatura excessiva;
- Defeito interno na Micrologic;
- curto-circuito maior do que a capacidade do disjuntor;
Caso ocorra a Falha Ap, aguarde um tempo para que no caso de uma temperatura excessiva o disjuntor volte a temperatura permitida de operação (até 40°C). Se o LED continuar acesso o disjuntor deve ser analisado pela assistencia técnica pois podem ter ocorrido um Defeito interno na Micrologic ou um curto-circuito maior do que a capacidade do disjuntor.
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: