Pesquisar perguntas frequentes
Como faço seleção do inversor ATV12, seus acessórios e opcionais
Questão :
Como escolho o ATV12 adequado ao meu motor e aplicação
Linha de Produto :
Inversor de frequência Altivar Machine ATV12
Causa:
Facilitar a seleção do ATV12 de acordo com seu motor
Resolução:
Para ajustes básicos iniciais : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276183/
Altivar 12 - para aplicações em bombas, ventiladores, transportadores, esteiras, porta de elevador, etc.
O ATV12 não tem possibilidade de uso com resistência de frenagem e não há opcional externo de unidade de frenagem, considere uso do ATV320 para esse tipo de aplicação.
Página dedicada à família de inversores Altivar 12 (ATV12) onde se encontram folha de dados, opcionais, acessórios, manuais e outras documentações :
Escolha o inversor conforme tensão de alimentação e potência, com final da referência :
F1 - alimentação 110V monofásica, saída 220V trifásica, M2 - alimentação 220V monofásica, saída 220V trifásica, M3 - alimentação 220V trifásica
Exemplos de definição do inversor :
ATV12H018F1 - ATV12 para potência de 0,18kW (0,25CV), tensão monofásica de entrada 110Vca (saída trifásica até 220Vca)
ATV12H075M2 - ATV12 para potência de 0,75kW (1CV), tensão monofásica de entrada 220Vca (saída trifásica até a tensão de entrada)
ATV12HU40M3 - ATV12 para potência de 4,0kW (5CV), tensão trifásica de entrada 220Vca
Para catálogo completo : https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA2ED2130101EN/
Para documentação completa : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA383661/
Abaixo anexo catálogo simplificado para escolha do ATV12 e opcionais/acessórios.
Veja apresentação do ATV12 :
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Anexo(s)
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: