{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Como aumento a velocidade máxima no inversor Altivar 312 (ATV312)
A velocidade máxima é ajustada no parâmetro HSP, veja link abaixo para manual em português.

Verifique primeiro o ajuste :
Pág. 62 - Menu drC- / parâmetro bFr = 50Hz (ajuste quando retirado da embalagem de fábrica a primeira vez) ou 60Hz, frequência standard do motor

A seguir :
  1. Pág. 65 - Menu drC- / parâmetro tFr = ajuste a máxima frequência de saída para o motor [regulagem de fábrica 60Hz (se bFr = 50Hz) ou 72Hz (se bFr = 60Hz)]. Sugestão : ajuste um valor acima do parâmetro HSP (por exemplo 20% acima)
  2. Pág. 53 - Menu SEt- / parâmetro HSP = ajuste a velocidade máxima desejada [regulagem de fábrica 50Hz (se bFr = 50Hz) ou 60Hz (se bFr = 60Hz)]
Para ajustes básicos do ATV312 :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273814/

Para manual em português do ATV312 :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279257/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: