{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Como chamar a configuração de fábrica no ATV310

Atenção : verifique se a configuração original atende aos requisitos de segurança da máquina, processos relacionados e dos seus operadores.

Vá para o menu ConF/ parâmetro 102 = 64 (retorna à mesma configuração de quando retirado da embalagem a primeira vez) , aperte o botão giratório (ENT) por 2s ou mais até parar de piscar o led CONF, 102 retorna a 00.

Possíveis ações complementares :

  • Verifique se tem anotado os ajustes de parâmetros do inversor necessários para retornar após esse procedimento, de acordo com a sua aplicação
  • O inversor não pode estar bloqueado por senha (menu 800- / parâmetro 999 = oFF , caso esteja em On gire o botão aperte ENT quando chegar na senha ajustada pelo usuário)

  • Desenergize o inversor até apagar totalmente o display (este passo e o seguinte são opcionais, utilize p.ex. no caso do inversor estar bloqueado por falha ou outro motivo)

  • Energize novamente o inversor, sem comando de partida do motor, a indicação no display deve ser --00 (status rdY - pronto para partir)


Para ajustes básicos do ATV310 :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/

Para mais informações sobre o ATV310 :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA295759/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: