{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como configurar o Altivar 310 (ATV310) para operação com resistência de frenagem

Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV310 e da máquina acionada.

Sugestão de ajuste a partir da configuração de fábrica :

COnF / FULL / 500- / 501- / 501.6 = 00

Explanação adicional :
Menu COnF / FULL / 500- / 501- / parâmetro :
501.0 = tempo de aceleração em s (regulagem de fábrica 3s), tempo para ir de 0Hz até a frequência nominal do motor (parâmetro 306)
501.1 = tempo de desaceleração em s (regulagem de fábrica 3s), tempo para ir da frequência nominal do motor (parâmetro 306) até 0Hz
501.6 = tipo de adaptação de rampa de desaceleração
= 00, sem adaptação, deve ser ajustado com resistência de frenagem conectado ao inversor
= 01, regulagem de fábrica, aumenta automaticamente o tempo de desaceleração para evitar falha de sobretensão ou sobrefrenagem no inversor, adequado para cargas de alta inércia
= 02, frenagem do motor, permite que o inversor tente parar no menor tempo possível sem uso de resistência de frenagem, aumentando a dissipação no motor.

Para mais informações sobre a escolha da resistência para o ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA383274/

Para outros ajustes no ATV310 consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: