{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

O motor acionado por Altivar 310 não aumenta a velocidade ou a corrente, e o display do inversor fica piscando

Questão:
O motor não acelera acionado pelo ATV310, e o visor fica piscando

Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 310 (ATV310)

Causa:
Ajustes inadequados no inversor, inversor e/ou motor sub-dimensionados, ou bloqueio mecânico

Resolução:
Se a corrente de saída do inversor estiver em limitação de corrente, a mensagem de status MOn / 811 = --05 pisca, e a velocidade do motor não aumenta (ou reduz sua velocidade).

Verifique :
  1. os ajustes dos dados de placa do motor : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/
  2. se o motor está travado, p. ex. se o freio não está liberando o eixo do motor,
  3. se a carga está com problemas, p. ex. esteira com engrenagens comprometidas, redutor com desgaste, polias travadas, etc.
  4. se no menu COnF / FULL / 500- / 511- / os parâmetros 511.1 ou 511.2 estão com ajustes muito baixos (regulagem de fábrica vem com ajustes no máximo).
  5. se o inversor está sub-dimensionado para o motor e/ou a carga acoplada ao motor,
  6. se a distância de cabo entre inversor e motor for muito curta (p.ex. menos de 5 metros), considere ajustar Menu COnF / FULL / 300- / parâmetro 310 = 25%

Mais informações sobre a linha Altivar 310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA362371/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: