Questão:
Como faço para mudar a indicação no ATV312 após a partida, como rotação do motor em Hz ou rpm, corrente, referência de velocidade
Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 312 - ATV312
Causa:
Orientar o usuário sobre como alterar a leitura de supervisão de operação do motor no ATV312
Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV312 e da máquina acionada.
Na energização do inversor, sem comando de partida, o display deve indicar rdY, ou seja, que está pronto para partir o motor
Vá ao menu SUP- e escolha outro parâmetro de supervisão/monitoração/leitura (veja arquivo anexo).
Exemplos de parâmetros de supervisão, menu SUP- / parâmetro :
FrH = referência em Hz antes do comando de partida (configuração de fábrica)
rFr = frequência em Hz de saída aplicada ao motor
LCr = corrente em A do motor
SPd3 = rotação em rpm do motor
Na leitura do valor do parâmetro de supervisão desejado, aperte o botão giratório (ENT) por 2s até piscar (por exemplo LCr = 0A com o motor parado)
O display indicará o valor da supervisão escolha após o comando de partida (display previamente indicando rdY), mesmo após desligar e retornar a tensão de entrada no inversor.
Para indicação em rpm ou unidade (variável) do cliente (proporcional à rotação do motor) consulte :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276290/
Para download do manual completo do Altivar 312 em português :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279257/
Veja pág. 131 em diante, listagem de todos os parâmetros em ordem alfabética para facilitar a consulta ao manual.
Para apoio adicional :
Ajustes básicos no ATV312 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA273814/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat