{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

Como ajustar o Altivar 310 (ATV310) para partir o motor assim que é energizado ou reenergizado

Atenção ! Verifique se essa situação não coloca nenhum risco à operadores e à máquina com movimentação não esperada do motor e de sua carga!

Configure o seguinte :
ConF / FULL / 200- / 202 = 00 (01 na configuração de fábrica)
Desta forma se o comando de partida estiver ativado em LI1 no momento da energização do inversor, ou retorno da energia, o motor já obedecerá o comando de partida, evitando o bloqueio com indicação --06 no display do inversor.

Dependendo da aplicação, pode ser útil complementar com a ativação da função de rearme automático :
ConF / FULL / 600- / 602- / 602.0 = 01 (00 na configuração de fábrica)

Para evitar trancos na retomada de velocidade pode ser necessário ativar a captura de velocidade :
ConF / FULL / 600- / 603 = 01 (00 na configuração de fábrica)

Abaixo orientações adicionais :
Como configurar o Altivar 310 (ATV310) para dados do motor, sua aplicação e faixa de operação (ajustes básicos) :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/

O inversor Altivar 310 (ATV310) está com problema, como resolver :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296658/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: